Includere certificazioni green nella tua strategia di prodotto in 7 step

LEED, BREEAM, LBC hanno un grande peso nel settore dell'edilizia. Ma da produttore come puoi sfruttare le certificazioni green per influenzare le decisioni sui prodotti specificati nei progetti? La risposta su come includere le certificazioni green nella tua strategia di prodotto è in questo articolo!

Questo articolo è un estratto del nostro e-book sulle certificazioni green. Ottieni la tua copia gratuita e arricchisci le tue conoscenze in tema sistemi di valutazione oggi stesso!

orange and green building

Non hai 8 minuti? Salta direttamente ai topic di tuo interesse:

  1. Capire cos'è un edificio verde e come funzionano le certificazioni
  2. Dove inserirsi da produttore nei sistemi di valutazione green
  3. Conoscere il modo come i progettisti lavorano con la sostenibilità e i sistemi di classificazione
  4. Capire come il BIM facilita gli edifici sostenibili
  5. Rendere accessibili i dati dei propri prodotti
  6. Le EPD rafforzano la trasparenza e la credibilità
  7. Individuare e rivolgersi ad architetti, ingegneri e interior designer

1. Cos'è un edificio verde e come funzionano le certificazioni green

Vuoi inserire i tuoi prodotti in progetti green? In questo caso, è necessario mettere a punto queste tre nozioni:

Che cos'è un edificio green?

Un edificio verde è una struttura che nella sua progettazione, costruzione e gestione riduce gli impatti negativi sul clima o sull'ambiente naturale. Un edificio verde può essere un ufficio, un ospedale, una metropolitana o qualsiasi altra struttura immaginabile che (tra le altre cose) utilizzi in modo efficiente l'energia, l'acqua e le risorse, offra una buona qualità dell'aria degli ambienti interni e utilizzi materiali non tossici, ma etici e sostenibili. 

Cosa sono i sistemi di certificazione degli edifici verdi?

Le certificazioni di bioedilizia (GBC) sono un insieme di sistemi e strumenti di valutazione utilizzati per valutare le prestazioni di un bene e salvaguardare lo sviluppo di edifici sostenibili e salubri. Le certificazioni sono (spesso) volontarie e vengono effettuate da esperti terzi che verificano determinati criteri di prestazione e assegnano il rating.

Esistono molti GBC, con variazioni nazionali e diversi gradi di rigore. A livello globale, LEED e BREEAM sono i sistemi di valutazione green più utilizzati, ma LBC (Living Building Challenge) è uno dei più rigorosi.

Perché abbiamo bisogno di certificazioni di sostenibilità?

Le certificazioni verdi per il clima sono nate negli anni '80 come risposta alle crescenti preoccupazioni per il clima e ai gravi problemi di sicurezza. Poco dopo, sono state coniate le valutazioni del ciclo di vita (LCA) e queste hanno iniziato a guadagnare terreno, gettando le basi per le certificazioni climatiche verdi di oggi.

Fortunatamente, negli ultimi anni il passaggio all'edilizia verde si è intensificato grazie a iniziative private e azioni politiche, come gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la legge sul clima dell'UE e il fatto che la COP26 abbia dedicato un'intera giornata al settore edile. Ma cosa c'è da guadagnare? Molto! Ad esempio:

  • Riduzione dei consumi energetici e idrici, dei rifiuti e dell'impronta di carbonio.
  • Miglioramento della salute e del benessere degli occupanti.
  • Aumento della commerciabilità e del valore degli asset.

Trees standing by the Champalimaud Foundation, Lisboa, Portugal

Scopri le statistiche sul valore sociale, economico e ambientale delle certificazioni >

Nel 2016, gli edifici certificati erano 1,04 miliardi di metri quadrati a livello globale (World GBC) e i numeri continuano a crescere. Nel 2021, gli investimenti per l'efficienza energetica degli edifici sono aumentati dell'11% e le certificazioni di bioedilizia del 13,9%. Inoltre, il Green Building Council statunitense afferma che nei progetti certificati sono stati impiegati materiali verdi per un valore di 100 miliardi di euro.

2. Dove inserirsi da produttore nei sistemi di valutazione green

La comprensione dei diversi sistemi di certificazione rappresenta una vera opportunità per te produttore. Ma è necessario mettere in chiaro alcune cose. Quando si dialoga con i committenti di prodotti sostenibili, non si deve mai affermare che i prodotti da costruzione sono certificati LEED o BREEAM o che possono garantire una determinata valutazione.

È vero che i prodotti per l'edilizia svolgono un ruolo fondamentale nel rendimento energetico, nella trasmittanza termica e nella durata di vita di una struttura, ma...

Le valutazioni di sostenibilità valutano un progetto in base a molti parametri. Sebbene i prodotti di un singolo produttore possano avere un impatto sull'insieme o contribuire a guadagnare punti extra, non possono far passare la valutazione da oro a platino LEED.

3. Conoscere il modo in cui i progettisti lavorano con la sostenibilità e i sistemi di classificazione

Il lavoro per ottenere valutazioni ecologiche richiede una pletora di persone che selezionano i giusti componenti dell'edificio e fanno i relativi calcoli. Detto questo, la fase di progettazione costituisce la base per gli acquisti futuri. Influenzare e assistere architetti, ingegneri e interior designer nel loro processo di selezione dei prodotti è la partenza.

Negli ambienti di architettura e ingegneristici a sostenibilità sta salendo di priorità. Difatti, su una scala da 1 a 10, i nostri utenti* considerano la sostenibilità un 7,6/10.

Ma come possono un architetto, un ingegnere e un designer d'interni rassicurare il cliente che i progetti da loro creati sono veramente sostenibili? Attraverso i dati. Come abbiamo visto in un nostro recente articolo, i dati stanno diventando un fattore sempre più critico nella progettazione degli edifici e nella scelta dei prodotti da utilizzare. E in effetti: le legislazioni e le certificazioni stanno aumentando la necessità di esaminare i dati climatici di un progetto nel suo complesso e il modo in cui i prodotti contribuiscono a farne migliorare o peggiorare i valori.

Modern elevator system in a white building with plants handing over the balisters

Tenere sotto controllo le specifiche dei prodotti, i dati tecnologici e di sostenibilità sta diventando un fattore determinante per l'outreach. Hai bisogno di una mano? La piattaforma digitale di sostenibilità di Prodikt consente ai professionisti del settore AEC di calcolare e valutare con precisione l'impatto climatico di un progetto utilizzando i dati dei prodotti specifici del produttore.

* architetti, ingegneri, interior designer, professionisti dell'edilizia e proprietari/operatori.


4. Capire come il BIM facilita gli edifici sostenibili

Un numero sempre crescente di team di progetto e di professionisti si affida al BIM (Building Information Modelling). Perché? In parte a causa dell'aumento dei mandati BIM nazionali, ma anche perché il modello 3D digitale offre, secondo l'architetto Anna Komorowska, produttività e coordinamento intersettoriale.

Il processo di costruzione digitale si sta affermando sempre di più perché consente ai team di analizzare i dati relativi alle prestazioni dell'edificio, prima che questo venga costruito. Questo può avere un impatto enorme sulla produttività, sui costi e sulla sostenibilità.

Ma cosa c'entra tutto questo con LEED, BREEAM e LBC? Beh, molto. Per esempio: la sesta dimensione del BIM riguarda la creazione di edifici sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico durante la fase di progettazione e il miglioramento della gestione operativa. Utilizzando il BIM, i team di progetto possono selezionare i componenti (prodotti) e analizzare i dati per ottimizzare fattori quali l'uso dell'acqua, l'efficienza energetica e l'ambiente interno per allinearsi ai criteri dei sistemi di certificazione degli edifici green.

5. Rendere accessibili i dati dei propri prodotti

Sviluppare un edificio sostenibile e ottenere 6 stelle o un'etichetta di platino richiede informazioni. Molte. Più di quante ne possa elaborare un cervello umano. Quindi, se vuoi vendere i tuoi prodotti per progetti ecologici, non devi assolutamente rendere difficile l'accesso e la valutazione dei tuoi prodotti da parte dei progettisti, giusto?

Il fatto è che architetti, ingegneri e interior designer non hanno il tempo di spulciare pile di PDF. Per di più, è 5 volte più probabile che ricerchino i prodotti online che in fiera. Quindi, qual è l'alternativa? Passare dalla parte dei progettisti digital-first e BIM-fluent trasformando i prodotti fisici e le schede prodotto in oggetti BIM

Image of a stool with 3d lines to simulate digitised BIM objects

Ma cos'è un oggetto BIM? In breve: un oggetto BIM è un gemello digitale di un prodotto fisico che contiene dati geometrici e proprietà, ma anche informazioni relative al comportamento nel tempo, all'impatto ambientale, al riciclo e allo smaltimento. Ogni volta che un progettista sviluppa un modello informativo dell'edificio, deve procurarsi gli oggetti e riempire il modello con essi. Ma come possono i contenuti BIM contribuire ad aumentare le vendite? Per Kanlux, una delle aziende leader in Europa nel settore dell'illuminazione, gli oggetti BIM hanno permesso di concludere un affare a Poznan, in Polonia.

6. Le EPD rafforzano la trasparenza e la credibilità

La tua azienda ha un profilo green? Se non ancora, provvedi e comunicalo, ma assicurati anche di essere all'altezza della situazione. Difatti per far aumentare la fiducia e la credibilità è necessario investire in dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD).

Che cos'è una EPD? Una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) è un rapporto trasparente, standardizzato e verificato da terzi che comunica il potenziale impatto ambientale e sanitario di un prodotto nel suo ciclo di vita. 

Sebbene le EPD sembrino complesse, il loro valore è molto più chiaro: rendono più fluido il processo di selezione dei prodotti e gettano le basi per una collaborazione senza attriti.

7. Individuare e rivolgersi ad architetti, ingegneri e interior designer

La verità è che ci sono un sacco di produttori che cercano di fare centro con i progettisti. Ma i giocatori che fanno della sostenibilità l'MVP della loro strategia di prodotto sono quelli che finiscono per dribblare l'affare fino alla meta.

Pitch

Ma... gli oggetti BIM, i dati ambientali e le EPD non servono a nulla se rimangono inattivi su un disco rigido, se sono difficili da trovare sul tuo sito o se vengono promossi alle persone sbagliate. È necessario trovare il posto giusto per condividere le informazioni con persone a cui interessano.

BIMobject collega il settore delle costruzioni. La piattaforma globale conta più di 3 milioni di utenti registrati e ospita oggetti BIM di oltre 2.000 produttori.* Offre ai produttori funzioni per pubblicare oggetti BIM, analizzare il coinvolgimento e promuovere i prodotti per influenzare i committenti. Vuoi saperne di più? Fai due chiacchiere con uno dei nostri esperti >

Ma come facilitare la progettazione ecologica e la selezione dei prodotti? La piattaforma offre ai professionisti dell'architettura, dell'ingegneria e dell'edilizia la possibilità di filtrare i prodotti in base ai dati sulla sostenibilità. Se disponi di questi, condividili e fatti notare. Essere green e poter fornire i dati che lo confermano è un ottimo modo per differenziare i propri prodotti e ottenere così un vantaggio competitivo.

Vuoi saperne di più su come da produttore ti puoi inserire nel sistema green? Richiedi oggi stesso la tua copia gratuita dell'e-book sulle certificazioni di bioedilizia!

* Definiti come marchi unici (comprese le filiali con gamme di prodotti uniche) con prodotti disponibili per il download su bimobject.com.

Oltre le convenzioni: I brand più creativi su BIMobject del 2026

02 marzo 2026

Per la categoria Most Creative Brand dei BIMobject Awards 2026, abbiamo cercato produttori capaci di sfidare lo status quo e di offrire agli architetti molto più di una semplice funzione; abbiamo premiato i brand che si distinguono per identità visiva, presentazione del prodotto e una forte personalità. Ecco i vincitori.

Scorri verso l'alto