Solarlux auf BIMobject: Wie Hersteller schon im ersten Jahr starke Ergebnisse erzielen können
Erfahren Sie, wie Solarlux mit BIMobject-Downloads steigerte, Architekt:innen erreichte und erste Projektanfragen generierte.
Daten werden in der Baubranche als neues unerlässliches Werkzeug für alle Marktteilnehmer zum wichtigsten Thema. Aber was bedeutet das für die Hersteller? Lassen Sie uns die Rolle der Daten im Bauwesen genauer untersuchen und herausfinden, warum Sie ihnen höchste Priorität geben sollten.
Baudaten sind wertvolle Informationen, die Auftragnehmern dabei helfen, den Bedarf bestimmter Projekte vorherzusagen, um Risiken zu reduzieren und bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber wie werden die Daten erzeugt und verwaltet?
Ein Bauprojekt ist mit einer riesigen Menge an Informationen verbunden. Es gibt buchstäblich tausende Einzelinformationen, die für jedes Projekt generiert werden, und die über alle Phasen des Bauprojekts hinweg gesammelt, analysiert und geteilt werden müssen.
Im Bauwesen wirken sich Daten auf alle Projektbeteiligten aus. Sie bilden nicht nur eine intelligente Grundlage für die Entscheidungsfindung, sondern legen auch die Parameter für die Art und Weise der Planung, für eine effiziente Bauweise und die Art der Wartung eines Gebäudes fest. Und dies ist nur ein kleiner Einblick in alle Vorteile.
Das schiere Aufkommen an Daten und die Geschwindigkeit, mit der sie sich heute im Bauwesen verbreiten, führt dazu, dass es für das menschliche Gehirn (fast) unmöglich ist, mit all diesen Daten umzugehen. Und was noch schlimmer ist: Daten können sich im Rahmen von Big Data ganz schnell in schlechte Daten verwandeln. Die Verbreitung von Fehlinformationen, verursacht durch veraltete Daten und isolierte Systeme, ist ein Nährboden für unnötige Fehler.
Dafür zahlt man einen hohen Preis:
Wir können Kostenüberschreitungen, Produktivitätseinbußen und umweltunfreundliche Konstruktionsentscheidungen nicht mehr länger hinnehmen. Und genau aus diesem Grund wendet sich die Bauindustrie den Daten zu und setzt digitale Werkzeuge ein, um dem Ganzen einen Sinn zu geben.
Aber das Ganze hat einen Haken: Die Baubranche war im Hinblick auf modernste Technologien schon immer ein Nachzügler. Doch die Dinge ändern sich allmählich. Laut unserer jüngsten Umfrage und des entsprechenden Berichts haben 61% der Architekten, Ingenieure, Auftragnehmer und Eigentümer/Betreiber die Erwartung, dass nach der COVID-19-Pandemie mehr digitale Tools verfügbar sein sollten. Außerdem suchen 59% von ihnen online nach Produkten, während es nur 9% auf Fachmessen tun.
Der Hunger nach Daten wird zum Teil von privaten und öffentlichen Marktteilnehmern gefördert, die nachhaltige, gesundheitsfördernde und finanziell solide Gebäude gewährleisten möchten. Dass politische Entscheidungsträger damit beginnen, BIM und Klimaschutzerklärungen zur Pflicht zu machen, spielt tatsächlich eine große Rolle für das Wohlergehen unserer Gesellschaft.
Möchten Sie mehr über den Status von BIM in Ihrem jeweiligen Markt erfahren? Dann sichern Sie sich noch heute den globalen Leitfaden zu BIM-Vorgaben für 2022
Gebäude sollen einen ästhetischen Mehrwert schaffen und sich nahtlos in ihre Umgebung einfügen. Aber es geht nicht nur darum, sich schnell an den Entwurf zu machen und sogleich ein avantgardistisches Design zu skizzieren.
Jedes Gebäude muss zugleich die nationalen Bauvorschriften erfüllen, den Anforderungen des Kunden entsprechen sowie die Umweltbedingungen und Umweltschutzaspekte berücksichtigen. Deshalb wenden sich Architekten, Ingenieure und Innendesigner davon ab, nur ein „schönes Design“ zu entwerfen und gestalten vielmehr eine Gesamtlösung für eine erwartete Gebäudeleistung.
Besonders wichtig sind die Leistungswerte eines Gebäudes für Zertifizierungen. Wenn der Kunde eine bestimmte Nachhaltigkeitsbeurteilung fordert, z.B. BREEAM oder LEED, müssen die Produkte auch dementsprechend ausgewählt werden.
Die Produktinformationen müssen für die Planer leicht zugänglich sein. Diese müssen die Produktgeometrie und die Leistungsdaten dann genauestens überprüfen, um Komponenten auszuwählen, die genau den Anforderungen des betreffenden Bauprojekts entsprechen. Sie müssen den U-Wert, die Korrosionsbeständigkeit, die Belüftungsrate, die Feuerbeständigkeit und den Beitrag jedes einzelnen Bauteils zur Energieeffizienz des Gebäudes analysieren. Wenn sie nicht auf all diese Daten zugreifen können, schaffen sie möglicherweise ein Design, das die Baustelle– und somit auch das Budget des Kunden– später zusammenbrechen lässt.
Digitalisierung und digitale Bauprozesse werden immer beliebter. Genau aus diesem Grund entwickelt sich BIM (Building Information Modeling) von einer Ausnahmeanwendung der Baubranche zu einem Branchenstandard. Erfahren Sie die wichtigsten Einzelheiten zu BIM in diesem Webinar.
Jedes Modell besteht aus digitalen Komponenten, die häufig als BIM-Objekte bezeichnet werden. Hinsichtlich ihrer Informationsgenauigkeit lassen sich BIM-Objekte jedoch in der Regel in zwei Kategorien unterteilen:
Generische Objekte können in der Anfangsphase des Designs als Platzhalter für visuelle Ausdrucksformen nützlich sein. Der zunehmende Druck, auf präzise Projekt- und Bauteilinformationen zurückgreifen zu können, führt dazu, dass die generischen Objekte zu einem späteren Zeitpunkt durch herstellerspezifische BIM-Objekte ersetzt werden müssen. Mit anderen Worten: Die Hersteller, die BIM-Objekte bereitstellen, werden letztendlich auch jene sein, die später in der Spezifikation berücksichtigt werden.
Bevor es BIM gab, mussten die Planer manuell nach Daten suchen. Andererseits müssen die Hersteller sicherstellen, dass jede PDF für jedes einzelne Produkt jährlich – vielleicht sogar vierteljährlich – pro Markt und Sprache zuverlässig und punktgenau aktualisiert wird. Dies führt unweigerlich zu einer riesigen Flut an Daten, die innerhalb des ganzen Unternehmens sowie an alle Planer verteilt werden müssen.
Die Verwaltung all dieser Informationen und die Gewährleistung ihrer Genauigkeit ist unglaublich zeitaufwändig. Und was noch schlimmer ist: die Planer laufen Gefahr, alte PDFs zu erhalten, die Sie mit großer Mühe versucht haben, aus dem Verkehr zu ziehen, oder sie hören Informationen von der Marketing- oder Vertriebsabteilung. Die soeben beschriebene Situation kann leicht zum ineffizienten und frustrierender Auftakt (oder gar zum Abbruch) einer Kundenbeziehung führen.
Herstellerspezifische BIM-Objekte können die durch fehlende oder fehlerhafte Informationen entstehende Frustration beseitigen und das Auswahlverfahren beschleunigen. Yann Lescop, Architekt bei Oeuf de Colomb, legt seine Argumente in unserem E-Book Warum verwenden Planer BIM? so dar:
„BIM-Objekte hoher Qualität ermöglichen es uns, bei der Projektplanung reale Objekte einzusetzen, welche die Standortbedingungen, die Ausführungsspezifikationen und die genauen Abmessungen bereits vor Baubeginn widerspiegeln. Und das Ergebnis? Verbesserte Qualität, höhere Kundenzufriedenheit sowie Zeit- und Kosteneinsparungen. Wenn ein Hersteller keine BIM-Objekte anbietet, werden wir zu einem anderen Hersteller wechseln, der das tut.“
Gut, na also. BIM-Objekte gelten also nicht mehr als „wünschenswert“, sondern werden von den Architekten verlangt – deshalb müssen sie von den Herstellern bereitgestellt werden. Aber wie spielen Sie Ihre digitalen Produktbeschreibungen den Planern zu? Sie müssen die Objekte auf Ihrer Website anbieten und vielleicht sogar in einem Online-Marktplatz für BIM-Objekte veröffentlichen, der von Architekten, Ingenieuren und Baufachleuten aus aller Welt frequentiert wird.
Laut USP-Studien gilt der Online-Marktplatz BIMobject für spezielle BIM-Informationen als erste Wahl unter Architekten. Dies spiegelt sich auch in unseren Zahlen wider, denen zufolge die Anzahl der Neukunden innerhalb eines Jahres um 19,2% anstieg (weitere Statistiken). Abgesehen von den Vermarktungs- und Geschäftsvorteilen dreht sich beim Online-Marktplatz BIMobject alles um den Datenaustausch.
Lassen Sie uns dies an einem Beispiel verdeutlichen:
Hersteller richten ihre „Messestände“ (Marken- und Produkt-Websites) ein und zeigen datenreiche Nachbildungen ihrer physischen Produkte (BIM-Objekte). Architekten, Ingenieure und Innendesigner besuchen den Online-Marktplatz, um sich inspirieren zu lassen oder Produkte zu finden, die den Projektanforderungen entsprechen. Wenn sie etwas finden, das ihnen gefällt, laden sie die BIM-Datei herunter und fügen sie möglicherweise in ein bestimmtes Design ein – oder verwenden sie sogar in mehreren künftigen Designs.
Wie bei jedem Marktplatz kann der Anbieter hier bestimmte Taktiken einsetzen, um eine größere Sichtbarkeit zu erzielen oder Besucher davon zu überzeugen, einen zweiten Blick auf das Produkt zu werfen. E-Mail-Kampagnen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Werbung nach Marktsegmenten sortiert zu versenden und gezielte Marketing-E-Mails an ein Publikum zu senden, das bereits Kontakt zu Ihrer Marke hatte. Forbo Flooring hat zum Beispiel kürzlich eine E-Mail, die sich auf den COP26-Gipfel bezog, an seine Zielgruppe auf bimobject.com gesendet und damit großartige Ergebnisse erzielt:
Doch Sie können mit anderen nicht interagieren, wenn diese nichts von Ihrer Existenz wissen. Suchanzeigen helfen Ihnen dabei, bei der Internetsuche an vorderster Stelle zu erscheinen, indem sie Ihre Produkte ganz oben in den relevanten Suchergebnissen auf bimobject.com platzieren.
Entdecken Sie jetzt unsere Tools zur Werbungsschaltung auf BIMobject.com
Hersteller müssen ihre eigenen Anstrengungen dazu unternehmen, um die Planer zu erreichen, mit ihnen zu interagieren und sie letztendlich zu überzeugen. Doch um ein genaues Verständnis Ihrer Zielgruppe zu erreichen, müssen Sie vor allem Ihre Daten analysieren.
Jeder Klick auf ein Produkt, jedes „Folgen“ und jeder Download erzeugt Daten– Daten, die Sie zur Verbesserung Ihrer Produktleistung und -reichweite verwenden können. Darüber hinaus ermöglicht eine Analyse des Zielgruppenverhaltens es Ihnen, Trends zu erkennen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren. Radosław Kłoda, Leiter der Investitionsabteilung bei Kanlux, fasst seine praktischen Erfahrungen im Beitrag 7 Fallbeispiele für den geschäftlichen Wert von BIM folgendermaßen zusammen:
„Das Analysetool von BIMobject ist für uns besonders interessant. Es zeigt uns die Anzahl der Dateidownloads für jedes Produkt und das Land, in dem das größte Interesse besteht. Manchmal sind das so exotische Orte wie Kambodscha. Möglicherweise zeigt uns dies den Weg zur Expansion in andere Märkte.“
Daten werden langsam – aber sicher – zum neuen Standard in der Bauindustrie.
Erfahren Sie, wie Solarlux mit BIMobject-Downloads steigerte, Architekt:innen erreichte und erste Projektanfragen generierte.
Niklas Agevik übernimmt die Rolle des CEOs und erklärt, warum er zu BIMobject gekommen ist, was Kunden als Nächstes erwarten können und wie er die Skalierung digitaler Plattformen angeht.
Erfahren Sie, wie Dutton Brown Sichtbarkeit, Downloads und Reichweite bei Prescribern mit BIMobject steigern konnte. Ein praxisnahes Beispiel für BIM-Wachstum.