Intervista con Ares Line S.p.A.

Rendere disponibili file BIM ai progettisti è ormai una necessità, nel pubblico come nel privato

Secondo uno studio condotto da McKinsey il settore delle costruzioni è tra i settori meno digitalizzati. Vediamo assieme a Sandro Scortegagna, Creative Manager presso Ares Line S.p.A, cosa sta cambiando nel settore e perché il BIM, building information modeling, così come i file BIM dei propri prodotti, sono ormai una necessità e non più un nice to have.

Nonostante il settore dell’edilizia sia molto conservativo e tradizionalista, e secondo una ricerca fatta da McKinsey il settore meno digitalizzato venendo dopo anche quello dell'agricoltura, non può più sottrarsi al processo di digitalizzazione. Difatti, tra i numerosi vantaggi che un modello BIM garantisce, abbiamo:

  • una riduzione media dei costi di intervento del 33%
  • il 50% di riduzione nelle tempistiche di consegna
  • il 50% di abbattimento dell’impatto ambientale in emissioni gas serra  
  • il 50% di aumento in termini di export.

Sandro Scortegagna, Creative Manager presso Ares Line S.p.A dal 2014

Sandro Scortegagna, Creative Manager presso Ares Line S.p.A dal 2014.

La richiesta di file BIM è in aumento

“Il crescente numero di richieste di file BIM da parte di clienti e progettisti, in Europa e non solo, e la progettazione pubblica che si sta spingendo a progettare esclusivamente con metodologia BIM, ha fatto sì che l’azienda abbia preso in considerazione di utilizzare il BIM.” Racconta Sandro Scortegagna. 

Difatti secondo una ricerca fatta dal European Architectural Barometer nel secondo trimestre del 2021, in Italia l’utilizzo del BIM passerà dal 22% nel 2021, al 57% entro il 2025

Prosegue così Scortegagna: “Ares Line produce arredi anche per l’ambito pubblico. In Italia, nello specifico, il Decreto BIM (D.M. 560/2017) sta puntando, nell’arco di pochi anni, a rendere obbligatorio l’utilizzo del Building Information Modeling, nella progettazione per tutte le opere del settore. Avvicinarsi alla tecnologia BIM è stato quindi un passaggio fondamentale per l’azienda per soddisfare tutte le richieste, sia pubbliche che private”.

Poltrona multifunzionale Jolly che coniuga estetica e funzionalità, Photo Credits Ares Line S.p.A

Poltrona multifunzionale Jolly che coniuga estetica e funzionalità, Ph Credits Ares Line S.p.A

Dai modelli 3D agli oggetti BIM

“BIMobject è stato un partner perfetto per la creazione del database BIM aziendale. Fortunatamente eravamo già in possesso di modelli 3D dettagliati dei prodotti, quindi i file BIM sono stati velocemente sviluppati grazie anche al contatto diretto con uno sviluppatore interno a BIMobject che ha seguito Ares Line passo dopo passo.”

Quali sono le differenze tra un modello 3D ed un oggetto BIM? Tutte le risposte in questo articolo >

 

L’importanza del BIM nelle opere pubbliche come in quelle private

Grazie al BIM, la progettazione diventa molto più semplice e intuitiva, date le informazioni contenute all’interno dell’oggetto stesso. Molti dei prodotti di Ares Line per spazi collettivi (come i banchi studio o le poltrone da teatro) sono installati in serie vincolati uno all’altro, quindi il BIM aiuta a garantire il loro corretto posizionamento.”

Difatti gli oggetti BIM, a differenza del CAD, vanno ben oltre l’aspetto fisico. Un file BIM è una rappresentazione digitale di un prodotto reale, e quindi ricco di informazioni del prodotto fisico stesso, che i progettisti usano per popolare i modelli. Questi oggetti, dei veri e propri gemelli digitali, non solo contengono le proprietà fisiche dei prodotti, ma includono anche altri dati essenziali come le informazioni sul prodotto, le istruzioni di installazione, il consumo energico, le etichette ecologiche, i costi operativi e il ciclo di vita del prodotto e così via. 

Conclude così Scortegagna: Per entrare in progetti d’ambito pubblico sarà obbligatorio creare modelli BIM, quindi il servizio di rendere disponibili questi file ai progettisti è considerato una necessità. Il processo BIM permette di fornire, non solo al cliente, ma anche al progettista, una serie di informazioni unificate, che semplifica anche l’operatività stessa dell’azienda”.

Scopri i file BIM di Ares Line S.p.A. su bimobject.com >

Carmen Würth Forum (Künzelsau, Germania), progetto di David Chipperfield Architect Berlin, 2017, photo credits: Andi Schmid www.fotolevel.de, https://www.aresline.com/it/realizzazioni/teatri/carmen-wuerth-forum

Chi è Ares Line S.p.A?

Ares Line S.p.A. è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione di arredi per spazi di lavoro, collettivi e per la didattica. Grazie alle competenze sviluppate durante una storia trentennale, l’azienda è in grado di offrire una visione strategica trasversale a diversi ambiti.

Situata a Carrè (VI), dal 1987, con una superficie produttiva di 7.000 mq, ha una capacità produttiva di più di 500 sedute al giorno, 7 showroom e 40 agenzie worldwide e ha sviluppato più di 2.000 progetti.

 

Vuoi includere il BIM nella tua strategia, e non sai da dove partire?

Prenota la tua consulenza gratuita con i nostri esperti!

Oltre le convenzioni: I brand più creativi su BIMobject del 2026

02 marzo 2026

Per la categoria Most Creative Brand dei BIMobject Awards 2026, abbiamo cercato produttori capaci di sfidare lo status quo e di offrire agli architetti molto più di una semplice funzione; abbiamo premiato i brand che si distinguono per identità visiva, presentazione del prodotto e una forte personalità. Ecco i vincitori.

Scorri verso l'alto