Dieser Blog ist ein Auszug aus unserem BIM-Mandate-E-Book

Leitfaden zu BIM-Mandaten und Initiativen in Deutschland

Sind Sie neugierig auf die deutschen BIM-Anforderungen für das Bauwesen? Sie fragen sich, wie staatliche Auflagen die Landschaft für Hersteller verändern? Tauchen Sie ein in unseren Leitfaden und finden Sie die Antworten, nach denen Sie gesucht haben!

Two people planning during a construction

Was ist ein BIM-Mandat?

Ein BIM-Mandat ist eine Reihe von umgesetzten Regierungs- oder Behördenrichtlinien, die vorschreiben, dass BIM für zentral beschaffte Projekte eine Notwendigkeit ist. Die Durchsetzung eines BIM-Mandats ist normalerweise der letzte Schritt der BIM-Strategie und des BIM-Plans eines Landes.

Einige Länder (z. B. Italien, Spanien und Malaysia) verabschieden schrittweise Pläne und stützen das Mandat auf einen monetären Wert, während andere es fast über Nacht durchsetzen. Unabhängig von der Taktik werden Länder mit einem aktiven oder anstehenden Mandat staatliche Bauaufträge nur an BIM-kompetente Unternehmen vergeben.

Regierungen und BIM: Maximaler Nutzen aus knappen Mitteln

Die Regierungen tragen eine große Last auf ihren Schultern. Sie müssen nicht nur eine sichere und ausreichende Infrastruktur für alle Bürgerinnen und Bürger gewährleisten, sondern dies auch tun, ohne die Steuergelder und die Umwelt zu verschwenden. Doch die Bauindustrie hat eine lange Geschichte niedriger Produktivität, und bis heute leiden 98 % der Megaprojekte unter Kostenüberschreitungen von 30 % und werden mit 40 % Verspätung geliefert (McKinsey). Dieses Schiff umzudrehen, könnte sich wie eine Mission Impossible anfühlen, oder? Ist es aber nicht: 

BIM, Building Information Modeling, ist ein digitaler 3D-Bauprozess, der es allen an einem Bauprojekt Beteiligten ermöglicht, Kosten, Zeitaufwand, Wartung, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu visualisieren und zu berechnen, noch bevor die Schaufel in den Boden kommt. BIM ermöglicht es Regierungen, verantwortungsvoll zu bauen, indem sie den sozialen, ökonomischen und ökologischen Wert der knappen Mittel maximieren. Ist es also wirklich eine Überraschung, dass BIM weltweit zu einem zentralen Aspekt der öffentlichen Auftragsvergabe geworden ist? Nicht wirklich!

Wie sich BIM-Mandate auf Hersteller auswirken

Mandate beeinflussen und beschleunigen in der Regel die Einführung. Aber was bedeutet das für die Hersteller in aller Welt? Nun, eine ganze Menge. Es beginnt mit einer einfachen Geschichte, bei der die Nachfrage das Angebot erhöht: Wenn Regierungen BIM für öffentliche Projekte vorschreiben, müssen Planer und Bauunternehmer nachziehen. Sie müssen Baukomponenten auswählen, die das Budget, den Zeitplan und die Umweltaspekte des Projekts berücksichtigen. Es ist erwähnenswert, dass öffentliche Ausschreibungen in der Regel die Angabe bestimmter Hersteller untersagen. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Hersteller nicht in die Projekte einbezogen werden können. Stattdessen könnten Sie Ihre Produkteigenschaften angeben, aber nur Ihren Markennamen weglassen. Das ändert jedoch nichts daran, dass präzise Daten benötigt werden, um die Leistung des Gebäudes in einer BIM-Umgebung zu berechnen. Architekten und Ingenieure sind also auf die Bereitstellung von BIM-Objekten durch die Hersteller angewiesen. 

BIM kann Ihre Spezifikationsrate beeinflussen

Der öffentliche Sektor stellt einen bedeutenden Markt mit Potenzial für nachhaltiges Wachstum dar. In Anbetracht der Tatsache, dass ca. 80 % der Projektspezifikationen durch den ursprünglichen Entwurf bestimmt werden (Quelle: DBEI.org), ist eine frühzeitige Einbeziehung in diese Phase wichtig. 

Ob Sie jedoch BIM-Objekte mit umfassenden technischen Produktdaten bereitstellen oder nicht, entscheidet über Ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Wenn Ihr Angebot diese wesentlichen Informationen nicht enthält, werden sich die Planer wahrscheinlich an Ihre Konkurrenten wenden.

Leitfaden zu BIM-Mandaten  und Initiativen in Deutschland

Die BIM-Mandate und -Initiativen für Deutschland

Nach Rückschlägen bei Projekten hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 2015 den BIM-Stufenplan vorgestellt, einen Fahrplan für die Umsetzung von BIM bei öffentlichen Infrastruktur Projekten. Es gibt starke Bemühungen, BIM in die Baupraxis zu integrieren. 

In Forschungsprojekten werden Bereiche wie die Kosten von CO2-Emissionen und die Entwicklung von Software für das Management von Bauprojekten auf kommunaler Ebene untersucht. Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Schwerpunkt, wobei die EU Initiativen wie das Klimaschutzgesetz und Pläne für einen digitalen Produktpass bis 2027 vorantreiben. Die deutsche Regierung ist mit Initiativen wie dem BIM-Masterplan und einer Roadmap für die Umsetzung bis 2028 aktiv beteiligt.

Möchten Sie sich über den Stand der BIM-Mandate und -Initiativen rund um den Globus informieren? In diesem globalen Leitfaden zu BIM-Mandaten und -Initiativen (in englischer Sprache) finden Sie die Antworten. 

Der nächste BIM-Schritt für Hersteller, die in neue Märkte expandieren wollen

Da immer mehr Länder BIM-Rahmenbedingungen einführen, wird es für Hersteller immer wichtiger, BIM-Objekte zur Verfügung zu stellen, damit sie im Auswahlprozess von Planern berücksichtigt werden können. Wenn Sie ein Hersteller sind, der in Ihrem aktuellen Markt oder in neuen Märkten spezifiziert werden möchte, ist es wichtig, mit der Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung von BIM-Objekten zu beginnen. Wenn Sie es schwierig finden, dies allein zu bewerkstelligen, ist unser Team bereit, Sie dabei zu unterstützen. 

 

Möchten Sie mit der Entwicklung von BIM-Dateien beginnen? Buchen Sie noch heute einen Termin mit unseren Experten!

BIMobject: Jahresrückblick auf die Messen 2025

16 Dezember 2025

Die Höhepunkte des BIMobject-Jahres 2025: Einblicke von globalen Messen, digitale Workflows, Nachhaltigkeitsgespräche (LCA) und die zunehmende Akzeptanz digitaler Lösungen bei Herstellern.

Nach oben scrollen