「BIMオブジェクトを使うことで、世界中のデザイナーにアプローチするという大きな課題に取り組むことができました」

「BIMobjectにより、世界中の設計者にアプローチするという大きな目標に取り組むことが可能になりました。」Emirates Steel

「BIMオブジェクトを使うことで、世界中のデザイナーにアプローチするという大きな課題に取り組むことができました」

BIMobject を活用して、メーカーはどのようにより多くの設計者にアプローチし、より多くのリードを獲得し、よりスマートな建設業界に貢献することができるのでしょうか? Emirates Steel 社に、デジタル化とBIM革命への取り組みの背景にある動機についてお話を伺いました。

Emirates Steel社は、高品質の製品、サービス、ソリューションを提供するために、製造、効率性、持続可能性における最新の革新的技術を取り入れた最先端の総合鉄鋼プラントです。 

アブダビの工業地帯に本社を置くエミレーツ·スチールの製品は、世界中に出荷され、建設、エンジニアリング、エネルギー分野の主要な世界市場に届けられ、使用されています。 

 

20日間でBIMオブジェクトのダウンロード件数がゼロから1300に

 

Emirates steel 社は、デジタル製品を販売を始めました。 これにより、Emirates steel 社は世界最大のBIMマーケットプレイス、 BIMobject上で同社の製品の購入ができるアラブ首長国連邦の最初の企業の一つとなりました。 結果はどうだったのでしょうか。 

プラットフォームを開始してからわずか20日間で、1300件以上の製品データがダウンロードされました。

同社が製品をデジタル化し、BIM革命に参加するに至った動機について、もう少し詳しく伺ってみましょう。

 

設計者のニーズを満たすBIMオブジェクト

 

アラブ首長国連邦(UAE)は、建設業界における設計コンサルタントの地域的·世界的な拠点として、近年大きな成長を遂げています。

「Emirates Steel 社は、UAE最大の鉄鋼メーカーで、アメリカ、ヨーロッパ、極東など世界中に鉄鋼製品を供給しています。

構造用鋼製セクションや鋼矢板はエンドユーザーや設計者主導の製品であるため、Emirates Steel の製品をBIMプラットフォームに掲載する必要性を感じた構造設計コンサルタントや請負業者などと直接取引を行っていますが、BIMobjectは設計におけるEmirates Steel の製品の視認性や使用性を向上させ、より迅速な仕事の遂行を可能にしています。 また、お客様から当社の製品を BIMオブジェクトとして利用できるようにしてほしいという要望もありました。」 

そこで、同社は顧客のニーズに応え、自社の製品をBIMオブジェクトで表示し、BIMobject でダウンロードできるようにしました。


目標は世界中の設計者に製品を届けること

「当社の主な目標の1つは、世界中の主要な設計者や構造設計コンサルタントに製品をアピールし、Emirates Steelの製品の認知度を高めることです。 BIMobject を活用してこの目標に取り組むことができます。

BIMobjectは、世界中の設計コンサルタントに個別に連絡したり、接触したりすることなく、プラットフォームを通じてアプローチすることができます。 BIMobjectを通じて、リードや有益なコンタクトを生み出すことを楽しみにしています。」

見本市·展示会が開催されない時代にリーチを伸ばし、リードを生み出したいと思いませんか? 私たちのレポートをご覧ください。

 

安全性と効率性を支えるメーカー

 

「建設業界では、設計の迅速化、ヒューマンエラーの削減、コスト削減のために、デジタルプラットフォームへの移行が進んでいます。 BIMobject は、これらすべての側面において、設計者をサポートできるプラットフォームです。 BIMobjectマーケットプレイスで当社の製品ラインナップを利用できるようにすることで、設計段階の専門家がより迅速でエラーのない設計を行えるように支援していきます。

Emirates steel は、新製品や新基準導入の最前線に立ってきました。 お客様のニーズが急速に変化し、建設の費用対効果の改善が求められている中、当社は今後も新製品を投入して業界を支えていきます。」


より安全に、より早く、より環境に優しい建設業界をリードしたいと思いませんか?? 今すぐBIMobjectプラットフォームをご活用ください!


Emirates Steelについて

Emirates Steel

社の製品には、強化鋼棒、コイル、コイル状線材、重量鉄骨、熱間圧延鋼矢板などがあります。

Emirates Steel は、お客様の要求に応じて、さまざまな国際規格に従ってすべての製品を生産する能力を備えています。 鉄筋は、英国および米国の基準に従って製造されています。 線材は、いくつかの国際規格に従って製造することができます。

重質断面は、欧州、米国、英国、オーストラリアの各規格に従って製造されています。 最大 634kg/m の極重質断面を生産する機能があり、非常に特殊な耐荷重用途に使用されます。

Emirates Steel は、中東における鋼矢板の唯一のメーカーであるという独自の特徴を持っています。 

Emirate Steel の製品ページから BIMオブジェクトをダウンロードできます。 

「建設業界では、設計の迅速化、人為的エラーの削減、コスト削減のために、デジタルプラットフォームへの移行が進んでいます。」

トップにスクロールします