Rencontrez Niklas Agevik : cap sur la prochaine phase de croissance de BIMobject
Nouveau PDG de BIMobject, Niklas Agevik partage pourquoi il rejoint l’entreprise, ce qui va changer pour clients et partenaires, et sa vision de la croissance.
En 2016, Kaldewei, désireux de modéliser une grande part de son catalogue produits, a rencontré plusieurs éditeurs d'objets BIM.
Le fabricant a proposé aux prestataires sélectionnés de modéliser un objet test avec un impératif : refléter la qualité des produits Kaldewei, synonymes de luxe et d'innovation constante.
Polantis a su convaincre Kaldewei en proposant un objet à la qualité et au réalisme irréprochables et la collaboration fut lancée pour 282 objets aux formats BIM Revit et ArchiCAD. Les objets ont, bien sûr, aussi été déclinés dans le format d'échange IFC et pour l'ensemble des logiciels de CAO.
C'est le bureau allemand de Polantis qui a assuré le suivi du projet et qui a fait le lien avec le siège de Polantis à Paris. Les architectes ont travaillé famille par famille (baignoires, douches et vasques) et gamme par gamme sur une période très courte qui s'étendait de juin à décembre 2016.
Les services techniques de Kaldewei se sont déplacés à Paris à mi-parcours pour contrôler l'avancée de l'opération.
Les deux sources d'informations fournies par l'industriel étaient des fiches techniques, des catalogues papier ainsi que des fichiers d'usine aux formats .step et .dxf. Les architectes ont pris soin de les modéliser en respectant la subtilité du matériau et la complexité des courbes des objets pour être au plus proche de la réalité.
Il existe deux principales méthodes de modélisation.
La première est utilisée dans le cas des fichiers d'usine (Solidworks, Rhinoceros, etc.), il s'agit du « surface modeling » les courbes des objets sont générées à partir de formules mathématiques créant ainsi une matière infiniment lisse.
Cette technique n'est pas adaptée aux rendus architecturaux mais elle convient très bien dans le cas de design industriel – ou dans le cas des fichiers .step fourni par Kaldewei par exemple -.
Ces fichiers .step ont donc servi de base pour le contrôle des dimensions, courbes, etc. mais ils ne pouvaient pas convenir pour générer des fichiers BIM.
Les fichiers BIM ont été créés par les architectes de Polantis en utilisant l'autre méthode disponible, celle du maillage polygonal.
En effet, les logiciels d'architecture sont basés sur cette technologie qui permet de dessiner des éléments plus « organiques » et « naturels » tels des arbres, des visages, des tissus, des scènes, etc. mais encore de représenter une texture et une lumière de la façon la plus réaliste possible.
Comme vu plus haut, Kaldewei a confié la modélisation de 282 produits aux équipes d'architectes de Polantis.
Chaque objet devait contenir pas moins de 50 paramètres soit 10 500 lignes d'information à intégrer. L'information devait correspondre aux standards COBie, NBS et IFC.
A noter que les objets ont été créés en anglais mais leur présentation sur la plateforme Polantis a été rédigée dans une dizaine de langues (dont l'allemand, le français, le russe, le chinois, l'italien, le néerlandais, etc.), cela a généré de l'information supplémentaire à traiter.
Ces efforts ont été déployés pour servir un maximum d'utilisateurs en proposant des objets compatibles avec la plupart des marchés.
L'équipe de développeurs de Polantis a pris la main sur ce sujet pour permettre aux architectes de gérer et agréger cette information de façon automatisée. L'objectif ? Créer une base de données (sous Excel) comportant tous les paramètres à intégrer et qui puisse être liée aux objets directement. Dans le cas d'une modification de l'information, seule la base pouvait être modifiable par un architecte ou par les équipes de Kaldewei et l'objet était automatiquement mis à jour.
Le système développé a été relié à l'espace client de Polantis (Kaldewei ayant accès à cet espace pour consulter de l'information marketing ou éditer les paramètres techniques des objets) pour une actualisation permanente et illimitée des produits.
Pour Revit, certains objets devaient être paramétriques et, en conséquence, comportait des informations supplémentaires : en effet, pour les vasques, l'utilisateur pouvait avoir le choix d'ôter la bonde, de la remettre ou de la remplacer par une bonde générique.
Pour Archicad, la question de l'information a été abordée avec un développement en GDL (le langage natif du logiciel) : l'intégration de l'information n'a pas pu être faite de façon aussi massive que sur Revit mais le système développé par Polantis à permis un gain de temps considérable. Le process ? A partir du template (type COBie) fourni par Achicad pour un objet, un script a été développé pour intégrer les 50 paramètres, objet par objet.
Les 282 objets modélisés par les équipes de Polantis sont téléchargeables sur la plate-forme depuis décembre 2016, ils sont aussi accessibles directement sur le site de Kaldewei.
Les fichiers BIM sont accompagnés de 600 objets au format .dwg que Kaldewei a souhaité mettre aussi à disposition des utilisateurs de la plate-forme.
Nouveau PDG de BIMobject, Niklas Agevik partage pourquoi il rejoint l’entreprise, ce qui va changer pour clients et partenaires, et sa vision de la croissance.
Découvrez comment Dutton Brown a renforcé visibilité, téléchargements et portée auprès des prescripteurs grâce à BIMobject. Résultats concrets et croissance BIM.
Découvrez les tendances BIM clés de 2025 issues des salons professionnels mondiaux de BIMobject : workflows numériques, discussions sur la durabilité (ACV) et l'adoption croissante par les fabricants.