Rencontrez Niklas Agevik : cap sur la prochaine phase de croissance de BIMobject
Nouveau PDG de BIMobject, Niklas Agevik partage pourquoi il rejoint l’entreprise, ce qui va changer pour clients et partenaires, et sa vision de la croissance.
Alucobond a rencontré Polantis en 2013 et sa démarche BIM a été particulière puisque réalisée en deux temps.
La décision a été prise de modéliser les panneaux du fabricant en développant d’abord des shaders ou textures. L’objectif était que les utilisateurs puissent visualiser les qualités esthétiques des produits Alucobond sur l’ouvrage qu’ils étaient en train de concevoir.
En 2016, de nombreux shaders étant produits et Alucobond ayant constaté l’intérêt des concepteurs, les équipes se penchèrent sur la création de 3 panneaux de façade.
L’intérêt de télécharger un système Alucobond complet ? Pouvoir intégrer à la maquette numérique un panneau et y associer une texture afin de :
Tout au long du processus de modélisation, Polantis a trouvé dans les équipes allemandes d’Alucobond un interlocuteur attentif et soucieux de répondre aux attentes de l’utilisateur.
En 2013, l'architecte chef de projet chez Polantis s’est rendue à l’usine d’Alucobond à Singen pour découvrir l’histoire du fabricant, ses processus de fabrication et l’attention portée à la qualité des designs réalisés pour les façades.
Une fois la production commencée, les allers-retours entre Alucobond et Polantis servaient à ajuster le niveau de réalisme et de précision des couleurs pour un rendu parfait. Pour ce faire, la documentation mise à disposition de l’équipe d’architecte était principalement le catalogue de références de l’industriel et des échantillons scannés.
Pour comprendre comment une texture est modélisée et quels sont les 5 éléments qui sont combinés pour obtenir un rendu parfaitement réaliste, vous pouvez vous référer aux Case Study réalisé pour Wienerberger en cliquant ici.
En 2016, Alucobond a demandé à Polantis de décliner les textures d’abord réalisées pour Revit pour le logiciel ArchiCAD.
L’équipe dédiée au logiciel Archicad a donc repris le projet. Il a fallu repartir de presque zéro pour recréer chacune des 94 textures : les éléments ayant pu être récupérés étant les RAL, l’échelle des textures et les dimensions des designs.
La modélisation des textures les plus élaborées a été réalisée à partir du moteur de rendu d’Archicad : CineRender. De la même façon qu’avec Revit, le niveau de difficulté variait selon la complexité de la texture : aspects métalliques, effets fresnels, reliefs, etc.
L’avantage d’ArchiCAD est que CineRender est un moteur de rendu très performant, l’utilisateur peut rester sur le logiciel et constater les qualités esthétiques du produit sans passer par un logiciel tierce, c’est donc plus confortable pour la visualisation des textures.
Intervenant dans un second temps, l’équipe en charge de la modélisation sous ArchiCAD a proposé à Alucobond de permettre à l’utilisateur le téléchargement par packs : plusieurs shaders de la même gamme disponibles en une fois.
Ce fonctionnement plus simple a été adopté par l’équipe qui modélisait pour Revit.
Trois années plus tard, les textures étant modélisées, Alucobond a demandé aux architectes de Polantis de se consacrer à « l’arrière-plan » ou plutôt aux « coulisses ». Combien de panneaux, combien de dalles derrière une texture appliquée sur une surface donnée, que se passait-il derrière la texture ?
Les façades modélisées sont un véritable gain de temps pour les concepteurs qui peuvent tester plusieurs possibilités pour la phase esquisse avec toujours un calcul automatique du calepinage et une visualisation des couleurs appliquées.
L’équipe s’est d’abord interrogé sur le niveau de détail souhaitable, il fut convenu d’en développer trois :
On distingue quatre couches dans la modélisation du panneau avec le niveau de détail le plus élevé :
Afin de proposer sa solution BIM à un maximum d’utilisateurs, en 2016, Alucobond a fait le choix de décliner aussi ses systèmes pour ArchiCAD.
Les architectes en charge du projet ont donc produit :
Il est intéressant d’observer que chez ArchiCAD, le produit BIMé est considéré comme un objet paramétrique tandis que chez Revit, il est considéré comme un objet système.
Les deux logiciels n’ayant pas du tout les mêmes fonctionnements, il n’était pas évident pour les équipes de Polantis de réfléchir à la modélisation des produits Alucobond de la même manière, les deux équipes ont donc travaillé indépendamment l’une de l’autre.
Ces derniers mois, sur Polantis, les téléchargements aux formats BIM se répartissent entre les formats de la manière suivante :
Revit totalisant 47,3 % des téléchargements, il est courant que les industriels entament leur démarche BIM en faisant modéliser leur produit pour ce logiciel. Cependant, la modélisation aux formats ArchiCAD est de plus en plus demandée par les industriels.
Nouveau PDG de BIMobject, Niklas Agevik partage pourquoi il rejoint l’entreprise, ce qui va changer pour clients et partenaires, et sa vision de la croissance.
Découvrez comment Dutton Brown a renforcé visibilité, téléchargements et portée auprès des prescripteurs grâce à BIMobject. Résultats concrets et croissance BIM.
Découvrez les tendances BIM clés de 2025 issues des salons professionnels mondiaux de BIMobject : workflows numériques, discussions sur la durabilité (ACV) et l'adoption croissante par les fabricants.